MiSUMi
MiSUMi
Tips

小ロット×低コストで機能・形状・強度検証を実現する試作プレスならメビーマーケットプレイスにお任せ

クリップボードにコピーしました

製品開発の現場において、「試作」は避けて通れない重要なプロセスです。しかし、「機能や形状・強度を精緻に検証するために、急ぎで小ロット手配したい」と思った時、いつも量産をお願いしている地場の加工屋さんに依頼していませんか?

金型を用いるプレス加工品はその代表例かと思います。いざ見積もりをとってみると、量産前提のため「小ロットだと価格・納期が合わない」といった事態に陥り、「量産用の本金型で試作をするにはリスクが高く、コストが見合わない」と試作そのものを妥協、あるいは諦めていないでしょうか。

本記事では、そんな「試作難民」となっている製品開発担当者に向けて、小ロットでもリーズナブルかつ短納期で、量産と同等形状での検証を可能にする「試作プレス」という選択肢をご紹介します。

なぜ既存の加工会社ではプレスの試作が難しいのか

製品開発者が「プレス部品の試作をしたい」と考えたとき、付き合いのある既存の加工会社に依頼すると、「高くて遅い」という壁にぶつかります。

量産前提の設備・体制で小ロットは割高に

常日頃、量産品のコストダウンを前提に稼働しているプレス加工会社は、大量生産に向けて徹底的に自動化・最適化された設備を持っています。そのため、数個〜数十個といった小ロットの試作のためにラインを止め、段取り替えを行うことは非常に非効率です。金型も同様に大量生産を前提としており、1型製造するだけで数百万円の費用が発生することも珍しくありません。

結果として、見積もりには多大な段取り費用や金型代が乗ることになり、試作としては到底合わない割高な価格と長い納期が提示されてしまいます。

板金での代替が招く「精緻な検証ができない」という落とし穴

「試作に特化したプレス加工屋さん」が存在することを知らない、あるいは取引口座がない場合、コストを抑えるために、本来の製品形状を諦め、類似形状を模した「板金」で試作を済ませてしまうケースが多々あります。

確かに板金加工なら初期費用は安く済みますが、プレスと同等の形状を完全に再現することはできません。類似形状の板金試作では、以下のような重要な検証が行えなくなります。

  • 曲げRや成形ひずみの確認
  • ダボや絞り形状周辺の精緻な強度検証
  • 他の部品を実装した後の干渉チェック
  • 量産プレス移行時の歩留まりリスクの洗い出し

これらの検証を怠ってしまうと、量産用の高額な本金型を作成した後になって初めて、「大きな歪みが発生する」「干渉によって組み付けができない」などの重大な問題に気づくことになります。その結果、金型の修正費や膨大な時間の損失につながる恐れがあります。

小ロット×低コストで本形状での検証を実現する「試作プレス」とは

「板金での代替による妥協」を防ぎ、量産前により製品に近い形状で精緻な検証を行いたい。そんな製品開発者のニーズを満たすのが「試作プレス」です。

ここでは、従来の量産向けプレス加工との違いを解説します。

従来の「プレス加工」とは

金型を用いて、全く同じ形状の製品を高速かつ大量に製造することに特化した加工工法です。バーリングや絞り加工・ダボ加工など、通常のブレーキプレス(板金曲げ)では難しい複雑な立体形状の成形が可能です。

  • メリット:万単位の大量生産が可能。品質レベルを均一に保てる。複雑形状に対応。
  • デメリット:初期コストが膨大(主に金型費が数百万円レベル)。金型の製作期間が長い。数個の試作には全く向いていない。

「試作プレス」とは

従来のプレス加工が持つ「金型費の高さ」「納期の長さ」というデメリットを解消し、1個からでもプレスと同等の成形加工をお手軽に行える工法です。簡易型(数万円〜)や、試作に特化した工程設計を活用することで、圧倒的な低コストと小ロット対応を実現します。

簡易型は製作期間も短く、都度作り直すハードルが低いため、設計変更に伴う「試作の早回し」にも柔軟に対応できます。ただし、簡易型の耐久性の都合上、数百個〜数千個を超えるような量産には向かないという制限があります。

なぜ試作段階で「試作プレス」を選ぶべきなのか

板金による妥協をやめ、試作プレスを活用することで、製品開発プロセスに以下のような大きなメリットが生まれます。

小ロット試作をリーズナブルに

数百万円単位の量産用金型を起こす必要がないため、数個〜数十個の試作であっても、予算内で成立する現実的な価格設計が可能です。

大幅な短納期化

本金型のような複雑な機構を持たない簡易型の製作や、工程の簡略化により、注文から納品までのリードタイムを劇的に短縮できます。「急ぎで形状を確認したい」という場合に最適です。

設計変更への柔軟な対応

型代が安く納期が短いため、「試作 → 課題の発見 → 設計修正 → 再試作」というサイクルを高速で回す環境が整います。一発勝負の試作ではなく、納得のいくまでブラッシュアップが可能です。

量産移行のしやすさとリスク低減

板金ではなく、最初から「プレス工法」での成形品を用いて事前検証を行うことで、曲げRやひずみ・絞り具合などを本番同様の環境で確認できます。これにより、量産時の歩留まり悪化や金型修正のリスクを低減できます。

試作の妥協や遅延が引き起こすビジネスリスク

「高いから」「納期が合わないから」と、試作を板金で妥協したり、やりたい試作そのものを諦めてしまうことは、単なる開発現場のストレスにとどまらず、ビジネス全体に深刻なリスクをもたらします。

  • 市場投入(タイムトゥマーケット)の遅れ
    量産段階での手戻り(金型修正など)が発生すれば、製品のリリース時期が数ヶ月単位で遅れ、競合に遅れをとる要因になります。
  • 社内プロジェクトの停滞
    精緻な検証ができないまま進むと、後工程の設計やテストが進まず、チーム全体の士気低下やプロジェクトの停滞を招きます。

「やりたい試作を、予算と納期の制約で諦める」という心理的ハードルを取り払い、正しい工法でスピーディに検証を行うことが、製品開発を成功に導く鍵となります。

板金試作プレスでの小ロット試作ならメビーマーケットプレイスへ

「試作プレスを活用して試作を安く早く行いたいけれど、そんな対応ができる加工会社の心当たりがない」とお悩みの方に最適なのが、メビーマーケットプレイスです。もう、試作の手配で消耗する必要はありません。

メビーマーケットプレイスとは

meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)は日本最大級の製造業マーケットプレイスとして、製造パートナーから図面加工品の手配が可能です。ミスミのIDがあれば新規口座開設の手間なく手配を進められます。

設計データ(3Dまたは2D)をアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定することで、条件に合ったパートナーが提案されます。これにより、複数の加工会社と個別にやりとりする手間が省け、見積もりや出荷日の比較・検討に費やす時間も大幅に短縮できます。

従来のような「人脈頼り」の加工先探しや、相見積もりのための煩雑な電話・メールのやり取りは一切不要です。量産前の小ロット試作ならメビーマーケットプレイスにお任せください。

メビーマーケットプレイスで脱試作難民

メビーマーケットプレイスの板金/板金溶接加工サービスを利用すれば、もう「試作難民」になることはありません。

スピード面では短納期で試作が進み、プロジェクトの遅延を防ぎます。コスト面では小ロットに最適化された適正価格での手配が可能です。

さらに、加工先探しの手間が削減されることで、製品開発担当者は本来の設計・検証業務に集中できます。

結果として、試作の回数やバリエーションを増やせるという圧倒的な自由度を手に入れることができます。試作のボトルネックを解消し、スピーディーで質の高い製品開発を実現するために、ぜひメビーマーケットプレイスをご活用ください。

板金/板金溶接加工サービスの詳細はこちら

導入事例

メビーマーケットプレイスの板金/板金溶接加工サービスを、小ロット試作で活用いただいたお客さまの声をご紹介します。

量産前の検証では本来プレス形状で評価したいものの、試作のたびに金型を作るのは現実的ではなく、これまでは板金で代替していました。試作プレスを活用したことで、小ロットでも製品同形状に近いプレス試作ができ、機能・組付け・強度を事前に確認できました。結果として量産移行時の不安が大きく減りました。(電子機器メーカー A社)
新製品の筐体開発において、複数案の形状を比較検証する必要がありました。量産メーカーへの依頼ではコストと納期が合わないなか、試作プレスを利用することで少量でもプレス加工による試作が可能となり、量産を見据えた評価が行えました。設計変更にも柔軟に対応できたため、試作を重ねながら納得感のある形状確定ができました。(精密機器メーカー B社)

まとめ

製品開発において、「コストが合わない」「納期に間に合わない」という理由で、やりたい試作を諦める必要はもうありません。メビーマーケットプレイスの板金/板金溶接加工サービスなら、加工会社探しの手間を省きながら、小ロットの試作を低コストかつスピーディーに実現できます。
試作における“諦め”をなくし、開発スピードを最大化することで、妥協のない製品づくりが可能です。今すぐメビーマーケットプレイスを活用して「脱試作難民」を果たし、製品開発のボトルネックを解消しましょう。

板金/板金溶接加工サービスの詳細はこちら

クリップボードにコピーしました

おすすめ記事

よく読まれている記事

meviyマーケットプレイスを試してみる