MiSUMi
MiSUMi
Tips

鋳造の小ロット試作ならメビーマーケットプレイスにお任せ!デジタルキャスト®という新常識

クリップボードにコピーしました

製品開発において鋳造品の試作をしたいシーンも多いのではないでしょうか。しかし、「1個だけ欲しい」「急ぎで手配したい」「当時の型が行方不明」といった過酷な状況下で、精緻な試作そのものを諦めていませんか?

本記事では、価格や納期の壁に阻まれ「試作難民」となっている製品開発担当者に向けて、小ロットでもリーズナブルかつ短納期で鋳造品の試作ができるデジタルキャスト®という新しい選択肢をご紹介します。
※デジタルキャスト®は、キャステム社の登録商標です。

なぜ既存の加工会社では鋳造品の試作が難しいのか

設計者であれば、「量産前に本番同様の環境・形状で検証したい」と考えるのは当然です。しかし、いざ鋳造の試作をしようとすると、多くの壁にぶつかります。

鋳造は「型を起こして数を作る」前提の工法

そもそも鋳造という工法は、木型や金型などを製作し、そこに溶けた金属を流し込んで大量生産を行うためのものです。そのため、最初の「型づくり」に多大な時間と初期費用がかかるという特徴があります。

価格・納期が合わない

量産で付き合いのある加工屋さんに「試作で数個だけ作ってほしい」と依頼しても、出てくる見積もりは量産用の型費が含まれた莫大なコストと、数ヶ月先の納期になってしまいます。

量産のコストダウンを前提に自動化設備を整えている加工屋にとって、小ロット対応は極めて割高にならざるを得ないのが現実です。

そもそも小ロット×鋳造試作という発想がない

こうした背景から、多くの設計者や購買担当者の間には「鋳造=型が必要=小ロットでは価格が合うわけがない」という固定観念が根付いています。

そのため、「小ロットで鋳造試作を行う」という発想に行き着きづらい状況が生まれています。

よくある“代替試作”の限界

鋳造試作を諦めた結果、多くの現場で行われているのが「類似形状のブロック材を切削し、場合によっては分割してつなぎ合わせる」という代替試作です。

しかし、この方法では以下の限界があります。

  • 実際の鋳造品特有の材質感や、薄い肉厚が再現できない
  • 複雑な内部形状(中空など)の加工が困難
  • 結果として、本番同様の検証(強度・重量・機能)ができない

「なんちゃって試作」では、本当に知りたい設計の妥当性を測ることはできません。

1個から鋳造試作ができるデジタルキャスト®とは

「デジタルキャスト®」とは、3Dプリンターで製作した樹脂模型を原型としてセラミック鋳型を焼成し、溶融させた金属を注湯して金属製品を製作する方法です。

従来の鋳造試作との違い

デジタルキャスト®と従来の鋳造試作の大きな違いは3つあります。

  • 金型レスで造形可能
    従来の鋳造試作では必要だった金型を製作する工程が丸ごと不要になります。
  • 圧倒的なコストと手間の削減
    デジタルキャスト®では型製作にかかる工程数が激減するため、初期コストとリードタイムを大幅に圧縮できます。
  • 目的のシフト
    従来の「数を作るための鋳造」から、デジタルキャスト®では「設計検証のための鋳造」へとアプローチを変えることができます。

デジタルキャスト®が小ロット試作に向いている理由

  • 1個から対応可能
    型の償却を考える必要がないため、1個だけの極小ロットでも適正価格で手配できます。
  • 金型製作不要によるスピードと柔軟性
    データさえあればすぐに造形を開始でき、設計変更にも柔軟に対応可能です。
  • 当時の金型がなくても試作できる
    「生産ラインの鋳造部品が1個だけ割れたが、昔の型がない」といったトラブル時にも、3Dデータさえあればすぐに復元・試作が可能です。

デジタルキャスト®が実現する価値

デジタルキャスト®を活用することで、製品開発の現場には以下のような具体的な価値がもたらされます。

小ロット試作のコスト最適化

金型費が不要になるため、1個〜数個の少量が現実的なコストで成立します。これまで予算の都合で「作れない」と諦めていた形状を、「作れる」に変える強力な選択肢となります。

圧倒的な短納期

金型の完成を待つ数週間〜数ヶ月のタイムロスがなくなります。「急ぎで検証したい」「至急、補修部品が必要だ」といった緊急を要するプロジェクトにも対応できます。

設計検証の精度向上

切削による“代替試作”とは異なり、量産品に近い状態(複雑な肉厚や内部構造)での評価が可能です。切削では見えなかった応力集中や重量バランスの課題を、量産前に可視化できます。

量産移行を見据えた試作

デジタルキャスト®なら、本番の鋳造工程へ進む前の「橋渡し」として機能します。高額な本金型への投資を決断する前に、デジタルキャスト®で設計妥当性の事前確認を済ませることで、金型修正のリスクとコストを最小限に抑えられます。

デジタルキャスト®での鋳造試作ならメビーマーケットプレイスへ

「デジタルキャスト®のメリットは分かった。でも、そんな最先端の対応をしてくれる加工会社の心当たりがない…」とお悩みの方に最適なのが、meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)です。もう、試作を引き受けてくれる会社探しで消耗する必要はありません。

メビーマーケットプレイスとは

meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)は日本最大級の製造業マーケットプレイスとして、製造パートナーから図面加工品の手配が可能です。ミスミのIDがあれば新規口座開設の手間なく手配を進められます。

設計データ(3Dまたは2D)をアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定することで、条件に合ったパートナーが提案されます。これにより、複数の加工会社と個別にやりとりする手間が省け、見積もりや出荷日の比較・検討に費やす時間も大幅に短縮できます。

従来のような「人脈頼り」の加工先探しや、相見積もりのための煩雑な電話・メールのやり取りは一切不要です。量産前の小ロット試作ならメビーマーケットプレイスにお任せください。

メビーマーケットプレイスで脱試作難民

メビーマーケットプレイスの3Dプリント造形サービス(デジタルキャスト®)を利用すれば、もう「試作難民」になることはありません。

スピード面では短納期で試作が進み、プロジェクトの遅延を防ぎます。コスト面では小ロットに最適化された適正価格での手配が可能です。さらに、加工先探しの手間が削減されることで、製品開発担当者は本来の設計・検証業務に集中できます。

結果として、試作の回数やバリエーションを増やせるという圧倒的な自由度を手に入れられます。試作のボトルネックを解消し、スピーディーで質の高い製品開発を実現するために、ぜひメビーマーケットプレイスをご活用ください。

3Dプリント造形サービスの詳細はこちら

導入事例

メビーマーケットプレイスの3Dプリント造形サービスで鋳造試作に活用いただいたお客さまの声をご紹介します。

量産ラインで使用している鋳造部品が1点だけ破損しましたが、当時の金型が残っておらず、再製作は現実的ではありませんでした。デジタルキャストを活用することで、型を起こさずに同様の形状を1個から製作でき、型を作り直すことなく、破損分のみを再製作できました。結果としてライン停止期間を最小限に抑えることができ、大きなトラブルを未然に防げました。(産業機械メーカー A社)
量産前の設計検証において、本来は鋳造形状で評価したいと考えていましたが、試作のために型を起こすのはコスト・納期ともに難しく、これまでは切削品で妥協していました。デジタルキャストを利用したことで、鋳造を前提とした形状・肉厚・重量バランスを再現した試作が可能になり、設計段階で懸念点を洗い出せて、結果として量産立ち上げ時の手戻りを減らすことができ、開発全体のリードタイム短縮につながりました。(輸送機器メーカー B社)

まとめ

製品開発において、「コストが合わない」「納期に間に合わない」「受けてくれる会社を知らない」という理由で、本当にやりたい精緻な試作を諦める必要はもうありません。

メビーマーケットプレイスの3Dプリント造形サービスなら、面倒な加工会社探しの手間を省きながら、小ロットの鋳造代替試作(デジタルキャスト®)を低価格かつスピーディーに実現できます。

試作における“諦め”をなくし、開発スピードを最大化することで、妥協のない製品づくりが可能です。今すぐメビーマーケットプレイスを活用して「脱試作難民」を果たし、製品開発のボトルネックを一気に解消しましょう。

3Dプリント造形サービスの詳細はこちら

クリップボードにコピーしました

おすすめ記事

よく読まれている記事

meviyマーケットプレイスを試してみる