MiSUMi
MiSUMi
Tips

量産前の小ロット試作ならメビーマーケットプレイスの射出成形サービスにお任せ

クリップボードにコピーしました

製品開発の現場において、「試作」は避けて通れない重要なプロセスです。しかし、多くの製品開発担当者が、この試作の手配段階で大きな壁に直面しています。

「急ぎで小ロット手配したい」と思った時、いつも量産をお願いしている地場の加工屋さんに依頼していませんか?量産を前提としたメーカーに依頼すると、量産品と同等のコストや納期感が適用されてしまい、「小ロットなのに見積もりが高すぎる」「納期が長すぎて社内スケジュールに間に合わない」といった事態に陥るケースが多いです。

結果として、新たな加工先探しに膨大な時間を取られたり、価格や納期が合わずに試作そのものを諦めてしまったりすることも少なくありません。

本記事では、そんな「試作難民」となっている製品開発担当者に向けて、小ロットでもリーズナブルかつ短納期で射出成形の試作を実現する方法をご紹介します。

なぜ既存の加工会社では試作が難しいのか

製品開発をスムーズに進め、妥協のない製品を生み出したいにもかかわらず、試作の段階でどうしても足踏みしてしまう。製品開発担当者が抱えるこのジレンマは、個人のスキル不足ではなく、製造業界に根付く構造的な問題に起因しています。

射出成形は「型を起こして数を作る」前提の工法

そもそも射出成形という工法は、加熱して溶かしたプラスチック材料を金型へ高圧で注入し、冷却・固化させて製品を作る加工法です。そのため、最初の「型づくり」に多大な時間と初期費用がかかるという特徴があります。

価格・納期が合わない

量産用の本金型は非常に高価であるため、設計のミスは許されません。だからこそ精緻な試作が必要なのですが、普段付き合いのある量産前提の成形屋さんに頼むと、どうしても割高になってしまいます。その理由は構造的なものです。

量産メーカーは、常日頃から量産品のコストダウンを前提としており、自動化設備や生産体制が「大量生産」に最適化されています。そのため、数個から数十個といった小ロットの試作は採算が合わず、どうしても後回しにされたり、特急料金が上乗せされたりしがちです。

小ロット×低コストで成形試作を実現するデジタルモールド®とは

※デジタルモールド®は、スワニー社の登録商標です

デジタルモールド®とは、3Dプリント樹脂型を用いてABS・PS・POM・PPなど量産材料で射出成形できる技術のことです。

「射出成形は金型が高いから小ロットの試作には向かない」というのがこれまでの常識でしたが、デジタルモールド®を利用すれば、圧倒的な低コストと短納期を実現できます。

数個から数百個レベルの小ロットであっても、量産時と同じ樹脂材料を使った精緻な成形試作が可能です。

従来の金型製作との比較

従来の金型製作(本金型)とデジタルモールド®では、工程数とコスト構造に決定的な違いがあります。従来の金型は、硬い鋼材を精密に削り出し、磨きや熱処理など多くの複雑な工程を経るため、製作に数ヶ月の期間と数百万円単位のコストがかかることも珍しくありません。

一方、デジタルモールド®は、3Dプリンターを活用して樹脂型を製作します。型製作における工程数が大幅に削減されるため、コストを抑えられ、納期も最短数日という圧倒的なスピードで金型を準備することが可能です。

小ロット試作に向いている理由

デジタルモールド®が小ロット試作に最適な理由は、必要最低限の仕様で金型を作れる点にあります。何万回もの連続成形に耐える耐久性を持たせる必要がないため、金型の材質や構造を極力シンプルにできます。

また、金型製作のコストが安いため、設計変更による金型の作り直しや修正にも柔軟に対応できます。「量産のための射出成形」ではなく、「試作のための射出成形」という新しい価値を提示しており、設計者が本当にやりたかった精緻な検証を手軽に行えるようになります。
メビーマーケットプレイスなら
デジタルモールド®にも対応

デジタルモールド®が実現する価値

デジタルモールド®を製品開発プロセスに取り入れることで、開発の現場は劇的に変化します。単に「型が安く作れる」という表面的なメリットだけでなく、製品開発担当者の「試作の自由度」を飛躍的に高める具体的な4つの価値をご紹介します。

小ロット試作のコスト最適化

最大の価値は、小ロットにおけるコストの最適化です。数十個の試作品を作るために、量産を前提とした高額な金型投資を行う必要はもうありません。試作に特化した安価な樹脂型を用いることで、開発初期の限られた予算内でも、妥協のない射出成形の試作が可能になります。

圧倒的な短納期

デジタル化された工程により、驚異的なスピードで試作品を手にすることができます。従来の金型手配による数ヶ月のタイムロスが解消され、スピーディーに成形品が手元に届きます。この圧倒的な短納期により、開発サイクルのスピードアップを実現します。

設計変更への柔軟性

試作とは本来、失敗と改善を繰り返すためのものです。デジタルモールド®であれば、仮に1回目の試作で設計の不具合が見つかったとしても、低コスト・短納期ですぐに次の樹脂型を作り直すことができます。試作段階でのトライ&エラーがしやすくなるため、「失敗を恐れずに何度でも挑戦できる」という設計者にとって理想的な環境が整います。

量産移行のスムーズさ

試作段階で量産と同じ工法(射出成形)と材料を用いることができるため、検証データの信頼性が格段に上がります。試作で得られた成形条件や寸法収縮率などのリアルなデータを、そのまま量産金型の設計に反映しやすくなります。試作と量産のギャップがなくなることで、本番の立ち上げトラブルを未然に防ぎ、スムーズな量産への移行が実現します。

試作遅延が引き起こすビジネスリスク

試作がスケジュール通りに進まないと、事業全体に深刻なビジネスリスクをもたらします。試作の遅延はそのまま市場投入(製品リリース)の遅れに直結し、競合他社にシェアを奪われる原因となります。また、社内プロジェクトが長期間停滞することで、開発チームのリソースが圧迫され続けます。

さらに問題なのは、「本当はちゃんと試作をして検証したいけれど、納期とコストが合わないから諦める」という心理的ハードルが生まれることです。十分な検証を行わずに妥協して量産に進んでしまえば、後戻りできない重大な不具合を引き起こす危険性も孕んでいます。

「試作を安くできる成形屋さんがある」こと自体を知らない設計者も多く、仕方なく高額な本型を作ってしまい、問題が起きるたびに金型修正を重ねて対応しているケースすらあるのが実情です。

デジタルモールド®を活用した小ロット成形試作は、こうした試作遅延のリスクを根本から低減します。短納期・低コストで量産材による検証を可能にすることで、試作をためらう理由そのものをなくし、設計・検証を前倒しで進められる開発環境を実現します。

デジタルモールド®での小ロット試作ならメビーマーケットプレイスへ

「デジタルモールド®を活用して試作を安く早く行いたいけれど、そんな対応ができる加工会社の心当たりがない」とお悩みの方に最適なのが、メビーマーケットプレイスです。もう、試作の手配で消耗する必要はありません。

メビーマーケットプレイスとは

meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)は日本最大級の製造業マーケットプレイスとして、製造パートナーから図面加工品の手配が可能です。ミスミのIDがあれば新規口座開設の手間なく手配を進められます。

設計データ(3Dまたは2D)をアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定することで、条件に合ったパートナーが提案されます。これにより、複数の加工会社と個別にやりとりする手間が省け、見積もりや出荷日の比較・検討に費やす時間も大幅に短縮できます。

従来のような「人脈頼り」の加工先探しや、相見積もりのための煩雑な電話・メールのやり取りは一切不要です。量産前の小ロット試作ならメビーマーケットプレイスにお任せください。

メビーマーケットプレイスで脱試作難民

メビーマーケットプレイスの射出成形サービス(デジタルモールド®)を利用すれば、もう「試作難民」になることはありません。

スピード面では短納期で試作が進み、プロジェクトの遅延を防ぎます。コスト面では小ロットに最適化された適正価格での手配が可能です。さらに、加工先探しの手間が削減されることで、製品開発担当者は本来の設計・検証業務に集中できます。

結果として、試作の回数やバリエーションを増やせるという圧倒的な自由度を手に入れることができます。試作のボトルネックを解消し、スピーディーで質の高い製品開発を実現するために、ぜひメビーマーケットプレイスをご活用ください。

射出成形サービスの詳細はこちら

活用事例

メビーマーケットプレイスの射出成形サービスを、小ロット試作で活用いただいたお客さまの声をご紹介します。

量産形状を決めるため、複数の形状を小ロットで試作する必要がありました。量産成形メーカーではコストが合わず、これまでは切削加工で対応していましたが、メビーマーケットプレイスを活用しました。小ロット・複数パターンを無理なく試作でき、最適な水準を確定したうえで、スムーズに量産へ移行できました。(電子部品メーカー A社)
おおよその形状は決まっていたものの、量産前には試作が不可欠な状況でした。メビーマーケットプレイスを活用して小ロット試作を実施し、用途に応じて専門パートナーを使い分けることで形状確定まで進められただけでなく、結果としてコストも抑えることができました。(半導体・電子部品メーカー B社)

まとめ

製品開発において、「コストが合わない」「納期に間に合わない」という理由で、やりたい試作を諦める必要はもうありません。デジタルモールド®を活用したメビーマーケットプレイスの射出成形サービスなら、加工会社探しの手間を省きながら、小ロットの試作を低コストかつスピーディーに実現できます。

試作における“諦め”をなくし、開発スピードを最大化することで、妥協のない製品づくりが可能になります。今すぐメビーマーケットプレイスを活用して「脱試作難民」を果たし、製品開発のボトルネックを解消しましょう。

射出成形サービスの詳細はこちら

クリップボードにコピーしました

おすすめ記事

よく読まれている記事

meviyマーケットプレイスを試してみる