MiSUMi
MiSUMi
Tips

アルミ・樹脂で限界を感じたら?軽量化をさらに進める材料選定とマグネシウムという選択肢

クリップボードにコピーしました

製品開発・設備設計の現場では、「軽くしたいが、強度・剛性は落とせない」という相反する要求が常にあります。多くの設計現場では、アルミニウムや樹脂を中心に材料検討が進められていますが、アルミニウムではさらなる軽量化に限界があり、樹脂では剛性や信頼性に不安が残るため、材料選定が行き詰まるケースが増えています。

そうした状況に対して、次の選択肢として注目したいのが「マグネシウム」です。実用金属の中で最も軽量でありながら、比強度・比剛性がアルミニウムや鉄を上回る材料です。しかし、加工の難しさやコストへの先入観から、設計段階で候補に挙がりにくいのが現状でもあります。本記事では、マグネシウムの特性や加工・試作のポイントを解説し、設計現場の材料選定の幅を広げます。

軽量化設計で直面しやすい課題

製品や設備の軽量化は、省エネルギー・可搬性の向上・組付け作業の負荷低減など、さまざまな開発目標に直結するテーマです。しかし、単に「軽くする」だけでは設計として成立しません。軽量化と強度・剛性の両立は、設計者にとって最も頻繁に直面するトレードオフの1つです。

軽量化と強度・剛性はなぜ両立しにくいのか

軽量化の基本的なアプローチは、「材料を軽いものに変える」か「肉厚を薄くする(肉抜き・薄肉化)」のいずれか、またはその組み合わせです。しかし、いずれの方法にも物理的な限界があります。

肉抜き・薄肉化は、材料の使用量を減らすことで重量を下げるシンプルな手法ですが、断面積の減少に伴って断面二次モーメントが低下し、部品の剛性が落ちます。結果として、たわみや振動が許容範囲を超えてしまうリスクが生じます。特に精密機器や回転体を扱う設備では、微小なたわみや共振がそのまま性能低下や品質問題に直結するため、安易な薄肉化は許容されません。

材料を軽いものに変えるアプローチでも、求められる強度・剛性を維持できる材料の選択肢は限られます。鉄からアルミニウムへの置き換えは広く行われていますが、アルミニウムからさらに軽い材料への置き換えとなると、設計現場で検討される選択肢は急激に狭まるのが実情です。

アルミ・樹脂による軽量化の限界

アルミニウムと樹脂は、軽量化の定番材料として多くの設計現場で採用されています。しかし、どちらの材料にも特有の限界があり、軽量化のゴールによっては課題が残ります。

アルミニウムの軽量化における限界

アルミニウム(比重約2.7)は鉄(比重約7.9)の約1/3の重さであり、金属材料の中では軽量な部類に入ります。加工性にも優れ、切削加工の対応先が多いことから、軽量化の第一選択肢として定着しています。

しかし、アルミニウムでの軽量化には比重の壁があります。アルミニウム自体の比重は2.7であり、これ以上の軽量化を図るには肉抜きや薄肉化に頼らざるを得ません。肉抜きを進めると断面二次モーメントが低下して剛性が落ち、たわみや振動の問題が顕在化します。強度を維持しながら肉抜きできる範囲には構造的な限界があり、「アルミで設計を詰めたが、これ以上は軽くできない」という壁にぶつかるケースは珍しくありません。

また、振動減衰性の面でもアルミニウムには弱点があります。アルミニウムは振動吸収性が金属の中では相対的に低く、振動を嫌う精密機器やセンサー周辺の部品では、剛性だけでは対処しきれない場合があります。

樹脂ではカバーしきれない課題

樹脂は比重が1.0~1.5程度と非常に軽く、大幅な軽量化が可能な材料です。射出成形や3Dプリントによる成形自由度の高さから、試作のしやすさという点でも優れています。

しかし、樹脂は金属と比較して剛性が大幅に低くなります。ヤング率はアルミニウム(約70GPa)の1/20~1/30程度(汎用樹脂で2~4GPa程度)であり、構造部品や荷重を受ける部位への適用には根本的な制約があります。ガラス繊維や炭素繊維で強化したエンジニアリングプラスチックを使えば剛性は向上しますが、異方性やコスト増、成形条件の制約といった別の課題が発生します。

さらに、樹脂は温度変化による寸法変動や、経年によるクリープ変形のリスクがあります。高温環境や長期使用が前提の部品では、金属材料と同等の信頼性を樹脂で確保するのは困難です。金属前提で設計された部品を樹脂に置き換える場合、形状の再設計・締結方法の変更・評価試験のやり直しなど、置き換えの工数そのものが大きなハードルになることも少なくありません。

マグネシウムが実現する軽量化×高剛性

アルミニウムではこれ以上軽くできず、樹脂では剛性が足りない ── そうした材料選定の行き詰まりに対して、マグネシウムは「軽さ」と「金属としての剛性」を高い水準で両立できる材料です。

マグネシウムの基本的な特長

マグネシウムは比重が約1.74で、実用金属の中で最も軽量な材料です。アルミニウム(比重2.7)の約2/3、鉄(比重7.9)の約1/4という軽さを持っています。

軽量でありながら、重量あたりの強度を示す比強度・密度あたりの剛性を示す比剛性は、いずれもアルミニウムや鉄を上回ります。つまり、「同じ重量ならマグネシウムのほうが強く、硬い」ということになります。この特性が、軽量化と剛性維持の両立を可能にしています。

加えて、マグネシウムは実用金属の中で最も高い振動吸収性(減衰性能)を備えています。振動を嫌うハードディスクの筐体や自動車のステアリングホイール、一眼レフカメラのボディなど、振動制御が求められる用途で広く採用されています。アルミニウムで振動面の課題を抱えている設計であれば、マグネシウムへの材料変更で改善できる可能性があります。

切削加工の面では、マグネシウムの切削抵抗はアルミニウムの約1/2と小さく、被削性そのものは良好です。加工時間の短縮や工具寿命の延長といったメリットもあります。

なぜマグネシウムは選択肢に挙がりにくいのか

これだけの特性を持ちながら、マグネシウムが設計段階で材料候補に挙がるケースは多くありません。その背景には、いくつかの先入観と構造的な要因があります。

まず、「コストが高そう」というイメージがあります。確かにマグネシウム合金の素材単価はアルミニウムより高くなります。しかし、切削抵抗が小さいため加工時間が短縮でき、トータルコストで見ると差が縮まるケースもあります。特に試作段階で1~数個の切削加工であれば、材料費よりも加工費の比率が大きいため、想定ほどのコスト差にならないこともあります。

次に、「加工が難しい・扱いづらい」というイメージがあります。マグネシウムは燃焼しやすい性質があり、切削加工時には発火防止対策(油溶性切削油の使用、切りくずの適切な管理、消火用乾燥砂の常備など)が必要です。このため、マグネシウムの切削加工に対応できる加工会社は限られています。「やりたいが、頼める加工先がわからない」という理由で候補から外れてしまうのは、技術面の問題ではなく、調達面のボトルネックです。

そして最も根本的な要因は、アルミニウムや樹脂で検討が完結してしまい、マグネシウムという選択肢を知らない、あるいは検討する機会がないまま設計が進行していることです。材料選定のフローにマグネシウムが入っていなければ、どれだけ特性が優れていても候補にはなりません。

マグネシウムが向いているシーンと向いていないシーン

マグネシウムは万能な材料ではありません。特性を正しく理解し、ご自身の設計案件に適しているかどうかを判断するためには、向き不向きの基準を整理しておくことが重要です。

マグネシウムの材料特性の前提整理

判断の前提として、マグネシウム合金の主な特性をまとめます。比重は約1.74(アルミニウムの約2/3)、比強度・比剛性はアルミニウム以上、振動吸収性は実用金属中で最も高くなっています。一方で、耐食性はアルミニウムより劣り、表面処理(化成処理・陽極酸化など)が必要になるケースがあります。切削加工では発火防止対策が求められるため、対応できる加工先が限られます。素材単価はアルミニウムより高いですが、加工時間の短さでトータルコストが接近する場合もあります。

マグネシウムが向いているシーン

アルミニウムで設計を詰めたが重量がネックになっている場合、マグネシウムへの材料変更は最も直接的な解決策です。同じ形状・肉厚であれば約35%の軽量化が見込めるため、形状変更なしで重量目標を達成できる可能性があります。

樹脂では、剛性や信頼性に不安がある場合にも有効です。樹脂では成立しない荷重条件・温度条件の部品に対して、金属としての剛性と耐久性を確保しながら大幅に軽くすることができます。

具体的な用途としては、筐体・カバー・構造補助部材など、主構造ではないが一定の剛性と軽さが求められる部品が適しています。ノートPCや一眼レフカメラの筐体、自動車のステアリングコラムカバー、産業機器の可動部カバーなど、実績のある用途は幅広くあります。

試作フェーズでの材料検証にも向いています。「量産ではアルミを予定しているが、さらなる軽量化の余地を検証したい」「樹脂案と金属案を並行検討したい」といった場面で、マグネシウムの試作を1~数個作って比較するという使い方が効果的です。

マグネシウムが向いていないシーン

量産が前提の部品の場合、マグネシウムの素材コストと加工会社の限定性がボトルネックになりやすくなります。量産ではダイカストが主流ですが、ダイカスト金型の対応可否や調達ロットの制約を考慮する必要があります。

主構造部材や安全に直結する部位では、マグネシウムの耐食性や疲労特性を慎重に評価する必要があります。設計段階での材料試験や信頼性評価が十分に行えない場合は、実績のあるアルミニウムや鉄系材料を選ぶほうが安全です。

極端な高精度や鏡面外観が最優先される部品にも注意が必要です。マグネシウムは切削加工自体の精度は出しやすいですが、表面処理後の仕上がりや腐食対策を含めたトータルの外観品質を求める場合、工程設計の難度が上がります。

加工条件や材料制約(発火防止対策、耐食処理の必要性など)を受け入れられない設計や調達体制の場合も、無理にマグネシウムを選ぶべきではありません。材料の特性を活かせる前提条件が整っているかどうかが、採用判断の出発点になります。

アルミ・樹脂・マグネシウムの材質選定のポイント

設計現場での材料選定を効率化するために、アルミニウム・樹脂・マグネシウムの3材料を主要な観点で比較した一覧表を以下にまとめました。

観点 アルミニウム 樹脂 マグネシウム
軽量化 〇金属としては軽量だが限界あり ◎大幅な軽量化が可能 ◎金属の中で非常に軽量
強度・剛性 〇安定して確保しやすい △構造用途では不足しがち 〇~◎
構造部品への適性
設計自由度
加工・試作のしやすさ ◎加工先が多い ◎試作しやすい △対応できる加工先が限られる
コスト感 〇~◎
向いているケース バランス重視の軽量化 軽さ最優先・非構造 アルミニウムでは重く、樹脂では不安な設計

 

向いていないケース さらなる軽量化が必要 剛性・耐久性必須 量産前提・全構造部材

この表は、材料選定の初期段階での判断材料としてご活用ください。実際の採否は、要求仕様・使用環境・コスト・調達性を総合的に評価して決定する必要があります。

マグネシウムの試作・加工はメビーマーケットプレイスへ

マグネシウムは軽量かつ高剛性な材料として有効な選択肢になり得る一方で、実際に試作を検討する段階になると、対応可能な加工会社がわからないという問題に直面することが少なくありません。

マグネシウムは発火防止対策や切削油の管理など、専用の設備・知見を持った加工現場でなければ取り扱えない材料です。そのため、「どこに依頼すればよいのかわからない」「実績のある加工会社を探すのに時間がかかる」という状況に陥りがちです。マグネシウムの材料特性を理解していても、加工先が見つからなければ試作に進むことができません。これは技術的な壁ではなく、調達・マッチングの壁です。

メビーマーケットプレイスなら、マグネシウムのように対応可能な加工先が限られる材料でも、条件に適した製造パートナーを効率的に探すことができます。個別に問い合わせを行う必要がなく、加工可否や納期の確認にかかる手間を大幅に削減できます。

メビーマーケットプレイスの
切削加工サービスはこちら

メビーマーケットプレイスとは

meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)は、ミスミが提供する日本最大級の製造業マーケットプレイスです。ミスミが厳正な基準で選定した製造パートナーから、図面加工品の手配をワンストップで行えます。ミスミの会員IDがあれば、製造パートナーとの新規口座開設の手間なく、すぐにご利用を開始できます。

利用方法はシンプルで、設計データ(3Dまたは2D)をアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定するだけです。条件に合った製造パートナーがAIにより自動でリコメンドされ、見積回答も短時間で届きます。複数の加工会社に個別に電話・メール・Faxで問い合わせる手間が不要になり、見積比較や出荷日の検討に費やす時間も大幅に短縮できます。

従来のような「人脈頼り」の加工先探しや、相見積もりのための煩雑なやり取りは一切不要です。マグネシウムの試作・加工に対応できるパートナーをお探しの方は、まずはメビーマーケットプレイスで見積もりを取得してみてください。

メビーマーケットプレイスの
切削加工サービスはこちら

製作事例

部品名 パネルカバー

材質

マグネシウム AZ91D
サイズ X140.00mm * Y180.00mm *Z12.00mm
最小公差 0.010mm
数量 5個
単価 92,000円/個
出荷日 15日目
部品名 光学部品カバー

材質

マグネシウム AZ91D
サイズ X120.00mm * Y180.00mm *Z30.00mm
最小公差 0.050mm
数量 5個
単価 60,000円/個
出荷日 15日目
部品名 通信機器カバー

材質

マグネシウム AZ31B
サイズ X40.00mm * Y80.00mm *Z20.00mm
最小公差 0.010mm
数量 10個
単価 24,000円/個
出荷日 15日目

製作事例をもっとみる

まとめ

軽量化設計において、アルミニウムと樹脂は依然として有力な選択肢ですが、それぞれに物理的・特性的な限界があります。「アルミニウムでは重い、樹脂では不安」という材料選定の行き詰まりに直面したとき、マグネシウムは第三の選択肢として高い価値を発揮します。

マグネシウムは実用金属中で最も軽量であり、比強度・比剛性はアルミニウムを上回ります。振動吸収性にも優れ、筐体・カバー・構造補助部材など、幅広い用途で採用実績があります。一方で、耐食性や加工先の限定性、素材コストなど、導入時に確認すべきポイントもあります。

重要なのは、マグネシウムを材料選定の候補に「入れておく」ことです。候補に入っていなければ検討もされません。軽量化の課題に行き詰まったとき、本記事で紹介した特性や比較表を参考に、マグネシウムという選択肢をぜひご検討ください。加工先の探し方がわからない場合は、メビーマーケットプレイスで条件に合った製造パートナーを効率的に見つけることができます。

メビーマーケットプレイスの
切削加工サービスはこちら

 

クリップボードにコピーしました

おすすめ記事

よく読まれている記事

meviyマーケットプレイスを試してみる