鋳造による試作には、「金型費用が高い」「納期が長い」「少量生産に向かない」という3つの課題があります。金型の製作には数十万~数百万円の初期投資が必要で、製作期間も1~2か月を要します。そのため、本来は鋳造で検証したい形状であっても、切削加工で代用せざるを得ないケースが少なくありません。試作方法が固定化された結果、形状検証の精度が下がり、量産段階で問題が顕在化するリスクも生まれています。
こうした課題を解決する手法として注目されているのが、デジタルキャスト®という鋳造試作技術です。金型不要・1個から対応可能・短納期という特長を持ち、従来の鋳造試作や切削加工とは異なるアプローチで試作工程を効率化できます。試作方法を検討する際、切削や従来の鋳造だけでなく、第三の選択肢としてデジタルキャスト®を知っているかどうかで、試作の進めやすさは大きく変わります。
※デジタルキャスト®は、キャステム社の登録商標です。
目次
デジタルキャスト®とは?
デジタルキャスト®とは、3Dプリンターで製作した樹脂模型を原型として使用し、ロストワックス鋳造と同様の工程で金属製品を製造する鋳造手法です。キャステム社が開発・提供しており、従来のロストワックス鋳造で必要だった金型製作工程を省略できる点が最大の特徴となっています。
デジタルキャスト®では、3Dプリンターで直接樹脂模型を造形し、その樹脂模型をセラミックスでコーティングして焼成します。ロウと異なり樹脂は燃焼して気化しますが、内部は同様に空洞となり鋳型として機能します。3Dプリンターの進化により、表面性状が良好な樹脂模型を高精度に造形できるようになったことで、鋳造品の原型として実用に耐える品質が実現されています。
対応材質はロストワックス鋳造と同等で、ステンレスを含む鉄系・アルミ系・銅系など100種類以上です。対応サイズは最大目安で500mm角程度までとされています。3Dデータさえあれば1個から鋳造が可能で、営業日ベースで最短10日程度での納品にも対応しています。
従来の鋳造試作との違い
デジタルキャスト®と従来の鋳造試作(ロストワックス鋳造)は、最終的に「鋳型に溶融金属を流し込んで成形する」という点は共通しています。しかし、型の考え方・納期・対応数量の3つの観点で大きな違いがあります。
金型の考え方の違い
従来のロストワックス鋳造では、金型の製作が前提となります。金型は精密な機械加工で作られるため、製作費用として数十万~百万円以上の初期投資が必要です。さらに、形状変更が発生した場合は金型そのものを修正または作り直す必要があり、追加の費用と時間が発生します。
一方、デジタルキャスト®は金型を使いません。3D CADデータから3Dプリンターで樹脂模型を直接造形するため、金型費用がゼロになります。設計変更が入った場合も、3Dデータを修正して再度3Dプリンターで造形するだけで済みます。金型資産の管理や保管コストも発生しません。
納期・段取りの違い
従来の鋳造試作では、金型設計→金型加工→仕上げ→ワックス模型製作→鋳造という多段階の工程を経るため、初回の試作品入手まで1~2か月を要することが一般的です。工程の多さが段取り工数を増やし、途中での仕様変更対応も難しくなります。
デジタルキャスト®の場合、金型製作工程がそのまま省略されるため、3Dデータの準備から鋳造品の納品まで最短で約2週間(営業日ベースで最短10日程度)と大幅に短縮できます。設計→試作→評価のサイクルが速く回り、設計変更が入っても試作が止まりにくい構造になっています。
対応数量の違い
従来鋳造は金型費用を製品単価に分散させる前提であるため、ロットが少ないほど1個あたりのコストが高くなります。そのため「数十個以上でないと採算が合わない」というケースが多く、試作段階での少量製作には不向きとされてきました。
デジタルキャスト®は金型が不要なため、1個から製作が可能です。材質違いのものを数個ずつ作って比較するといった使い方にも対応でき、少量試作との相性がきわめて高いです。
【比較表】デジタルキャスト® vs 従来鋳造 vs 切削加工
| 比較項目 | 従来鋳造(ロストワックス) | デジタルキャスト® | 切削加工(参考) |
| 金型 | 必要(数十万~百万円以上) | 不要(金型費0円) | 不要 |
| 初回納期目安 | 1~2か月 | 最短約2週間 | 形状・工数による |
| 最小対応数量 | 数十個~(採算面) | 1個から | 1個から |
| 設計変更時の対応 | 金型修正・再製作が必要 | 3Dデータ修正のみ | プログラム修正 |
| 形状自由度 | 鋳造形状に対応(中空・薄肉可) | 鋳造形状に対応(中空・薄肉可) | 工具到達範囲に制約あり |
| 量産移行 | そのまま量産可能 | 量産時は金型鋳造へ移行 | 量産には不向き(単価高) |
デジタルキャスト®のメリット
デジタルキャスト®が試作方法として選ばれる理由は、単に「金型が不要」という点だけではありません。金型レスであることが構造的にもたらす複数のメリットが、試作工程全体の効率化に寄与しています。
金型工程を省略・簡略化できる構造的メリット
従来のロストワックス鋳造では、金型製作が試作開始の前提条件であり、金型が完成するまで鋳造工程に進めませんでした。デジタルキャスト®ではこの金型製作工程が丸ごと不要になるため、初期費用を大幅に抑えられるだけでなく、試作開始までの段取りそのものが減ります。
実務面での効果として特に大きいのは、「試作段階で金型投資の判断をしなくてよい」という点です。金型を起こすかどうかの判断には社内稟議が伴うことが多く、承認プロセスがスケジュール遅延の原因になるケースもあります。デジタルキャスト®であれば金型費用が発生しないため、稟議を通さずに試作に着手できる場合もあり、意思決定のスピードが上がります。
試作立ち上げまでのリードタイムを短縮できる
デジタルキャスト®のリードタイム短縮は、金型製作工程の省略から直接的にもたらされます。従来鋳造では金型設計・加工・仕上げに数週間~数か月を要していましたが、デジタルキャスト®では3D CADデータから3Dプリンターで樹脂模型を直接造形します。金型に費やしていた時間がそのまま削減され、3Dデータの準備から鋳造品の納品まで最短約2週間で対応できます。
この工期短縮は、設計→試作→評価のサイクルを速く回すうえで大きな効果を持ちます。試作品での検証結果をもとに設計を修正し、再度試作するというイテレーションが短期間で行えるようになります。設計変更が入った場合も、3Dデータを修正して再造形するだけでよく、金型修正のような追加コスト・追加工期が発生しません。「設計変更があっても試作が止まりにくい」という点は、開発スケジュールの不確実性を吸収する上で実務的な価値が大きいです。
鋳造特性を反映した形状再現がしやすい
デジタルキャスト®はロストワックス鋳造と同じ鋳造プロセスを経るため、鋳造特有の形状 ── 中空構造・薄肉部・アンダーカット・複雑な三次元曲面 ── を試作段階から再現できます。切削加工ではエンドミルやドリルの到達範囲に制約があるため、こうした形状の再現が難しい場合があります。一部の3Dプリント(金属積層造形)でも再現は可能ですが、材質の選択肢や表面品質の面で鋳造品とは異なる特性になることが多いです。
量産を鋳造で行う想定がある場合、試作段階から鋳造で形状を確認しておくことは特に重要です。量産想定の形状を試作段階で検証できるため、量産移行時のリスクを事前に低減できます。
デジタルキャスト®のデメリット・注意点
デジタルキャスト®は試作工程を効率化する有力な手法ですが、すべての試作に万能なわけではありません。導入を検討する際には、以下の制約や注意点を事前に把握しておくことが重要です。
すべての材料・サイズに対応できるわけではない
対応材質はステンレスを含む鉄系・アルミ系・銅系など100種類以上と幅広いものの、特殊合金や一部のチタン系などには対応できない場合があります。対応サイズも最大目安で500mm角程度とされており、大型部品には制約があります。使用する材質とサイズが対応範囲内かどうかは、加工先に事前確認が必要です。
量産前提ではコストメリットが出にくい場合がある
デジタルキャスト®は金型費用がかからないため少量生産ではコスト優位性が高いですが、数量が増えると1個あたりのコストが金型鋳造と逆転する場合があります。量産を前提とする場合は、金型を起こしてロストワックス鋳造で生産するほうがトータルコストは低くなるケースが多いです。試作段階はデジタルキャスト®で行い、量産段階で金型鋳造に移行するという使い分けが合理的です。
精度や表面品質は要件整理が必要
デジタルキャスト®の精度・表面品質は、3Dプリンターの造形精度と鋳造プロセスの両方に影響されます。近年は3Dプリンターの高精度化により品質は大幅に向上していますが、製品によっては求められる精度や表面粗さの水準が異なります。試作の目的が「形状成立性の確認」なのか「量産同等品質の検証」なのかを事前に明確にし、必要な精度水準を加工先と擦り合わせておくことが重要です。
後加工が必要になるケース
鋳造品全般に言えることですが、鋳放し(as-cast)の状態では嵌合面や高精度が求められる部位の寸法精度が不十分なケースがあります。こうした部位には切削やラッピングなどの後加工が必要です。デジタルキャスト®でも同様で、試作品の用途に応じて後加工の要否と工数を設計段階で見込んでおくことが望ましいです。
デジタルキャスト®が向いている試作シーン
デジタルキャスト®の導入効果は、試作の条件や目的によって大きく異なります。ここでは「自分の案件で使えるか」を判断するための具体的な試作シーンを3つご紹介します。
少量で鋳造形状の成立性を確認したい試作
「鋳造で量産する予定の部品を、試作段階でまず1~数個だけ作って形状の成立性を確認したい」というケースは、デジタルキャスト®の最も典型的な活用シーンです。従来鋳造では金型費用がかかるため、試作のためだけに金型を起こす判断は通りにくいです。デジタルキャスト®であれば金型不要で1個から鋳造できるため、形状・寸法・組付け性の確認を低コスト・短納期で実施できます。
切削加工では工数・コストが現実的でない形状の検証
中空構造・複雑な三次元曲面・アンダーカット形状など、切削加工では工具の到達範囲や加工時間の制約から工数・コストが非現実的になる形状があります。こうした形状を試作で検証する必要がある場合、デジタルキャスト®は有力な選択肢です。切削加工では実現が難しい形状でも、鋳造であれば1回の工程で成形できるためコスト・納期の両面で優位に立てます。
量産を見据えた機能・評価試作
量産を鋳造で行う計画がある場合、試作段階から鋳造で部品を製作することで、量産時と同等の材質・形状で機能評価が行えます。切削加工による試作では材料特性や形状が量産品と異なるため、試作での評価結果がそのまま量産品に適用できない場合があります。デジタルキャスト®で製作した試作品であれば、鋳造特有の凝固組織や表面状態を含めた評価が可能で、量産移行時のリスク低減に直結します。
デジタルキャスト®での鋳造試作を検討するならメビーマーケットプレイスへ
「デジタルキャスト®を活用して試作を安く早く行いたいけど、そんな対応ができる加工会社の心当たりがない」という場合、メビーマーケットプレイスなら手配先探しに時間を費やす必要はありません。
メビーマーケットプレイスとは
meviy Marketplace(メビーマーケットプレイス)は、ミスミが提供する日本最大級の製造業マーケットプレイスです。ミスミが厳正な基準で選定した製造パートナーから、図面加工品の手配をワンストップで行えます。ミスミの会員IDがあれば、製造パートナーとの新規口座開設の手間なく、すぐに利用を開始できます。
利用方法はシンプルで、設計データ(3Dまたは2D)をアップロードし、加工方法・材質・表面処理などの見積条件を設定するだけです。条件に合った製造パートナーがAIにより自動でリコメンドされ、見積回答は最短15分で届きます。複数の加工会社に個別に電話・メール・Faxで問い合わせる手間が不要になり、見積比較や出荷日の検討に費やす時間も大幅に短縮できます。
対応する加工方法は、切削加工・旋盤加工・板金・板金溶接加工・3Dプリント・射出成形・注型・製缶・架台製作など幅広いです。鋳造試作についても、デジタルキャスト®に対応した製造パートナーとマッチングすることで、見積取得から注文まで一気通貫で進められます。
従来のような「人脈頼り」の加工先探しや、相見積もりのための煩雑な電話・メールのやり取りは一切不要です。量産前の小ロット試作なら、メビーマーケットプレイスにお任せください。
製作事例
![]() |
部品名 | 攪拌機 |
| 工法 | デジタルキャスト(金属鋳造) | |
| 材質 | SCS13 | |
| サイズ | X90mm*Y90mm*t2.5mm |
![]() |
部品名 | 大型ナット |
| 工法 | デジタルキャスト(金属鋳造) | |
| 材質 | AC4C | |
| サイズ | X80mm*Y80mm*t25mm |
まとめ
デジタルキャスト®は、従来の鋳造試作が抱えていた「金型費用」「長納期」「少量対応の難しさ」という3つの課題を、金型レス×3Dプリンター活用という構造で解決する試作手法です。
特に「少量の鋳造試作」「短納期での形状検証」「量産を見据えた鋳造形状の成立性確認」といった条件下で高い効果を発揮します。一方で、対応材質・サイズの制約や、量産時のコスト逆転、精度・表面品質の要件整理など、事前に確認すべきポイントもあります。
試作方法を検討する際は、切削加工や従来鋳造と並べて、デジタルキャスト®も選択肢として考慮する価値があります。まだこの技術を知らない、あるいは試作の選択肢に入れていなかったのであれば、まずはメビーマーケットプレイスで見積もりを取得してみることで、コスト・納期の具体的なイメージをつかんでいただけます。