射出成形の入力項目・注意事項

射出成形での製造サービスです。樹脂金型やアルミ簡易型を使用した小ロット~中ロットの成形品や、本型を使用した大ロットの成形品にも対応しています。 

射出成形サービスで見積依頼に必要な情報

一般的な中間ファイル形式やCADソフトのネイティブファイル形式をアップロードすることで見積依頼可能です。お手元にデータをご準備ください。

入力項目一覧​

設計データをアップロード後、製品要件入力画面で入力する項目を下記にまとめています。この項目にない要件・要望がある場合、ファイルの添付や補足情報から指示をしてください。詳細は、公差や穴などの注記方法をご確認ください。 

希望出荷日など全サービスに共通する入力項目は、全サービス共通の入力項目・注意事項をご確認ください。 

各項目の詳細な仕様や対応可能範囲はパートナーによって異なります。また、選択肢は材料や加工の組み合わせで表示されない場合がありますので、不明点や詳細は見積依頼時にパートナーにチャットで確認してください。 

材質

射出成形品の材質を選択します。meviyマーケットプレイスで指定できるラインナップは射出成形サービス詳細ページをご覧ください。 

材料色

材料の色を指定します。色の詳細な指定がある場合は「調色指定あり【チャットで指示必須】」を選択してください。

色に指定がない場合は「指定なし」を選択してください。

意匠面仕上げ

意匠面に磨きなどの仕上げを希望する場合、「あり【図面添付必須】」を選択し、図面やキャプチャ画像などで指示をしてください。

ゲート種類・位置

ご希望のゲート仕様(ゲート種類や位置など)がある場合、「指示あり【図面添付必須】」を選択し図面やキャプチャ画像などで指示をしてください。

特に希望がない場合は「指示なし」を選択してください。注文後、パートナーがゲート仕様についてご提示します。

後加工

成形後に穴あけや組付けなど後加工がある場合は、「あり【図面添付必須】」を選択し図面やキャプチャ画像などで指示をしてください。

用途

依頼するパーツの用途について入力してください。用途により、最適な製造方法や型の保管方法などをご提案いたします。

生涯ショット数

パーツを何個つくる可能性があるか入力してください。こちらも入力内容により、最適な製造方法や型の保管方法などをご提案いたします。